This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:PMP11064电流共享控制电路

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776524/ucc28063-pmp11064-current-sharing-control-circuit

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件:PMP11064TL431UCC25600

您好!

 任何人都可以解释 PMP11064中电流共享控制部分的工作原理。

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Aneesh、

    请参阅描述该理论电路运行的附件。

    此致、

    Mike

    e2e.ti.com/.../Hello-Aneesh.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您分享该文档。

    我还有一些疑问、

    如果不存在电流放大器 U505、那么20V 输出也将通过光耦合器和环绕在1中的 TL431电路进行调节。 那么、该电流放大器电路的用途是什么?

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    如果移除电路3、您答对了、20V 将通过反馈电路2稳压、12V 输出将通过反馈电路1稳压。  请注意、这两个反馈电路尝试仅使用 UCC25600的频率来控制两个输出电压。

    添加电路3后、它将感测20V 输出上的电流负载、并调整反馈电路1。  当电流在20V 输出上增大时、U506基准上的电压被拉高。  这将导致更多电流流经 U503、从而导致 UCC25600 以更高的频率运行、从而降低 LLC 增益。

    这三个反馈路径尝试修改振荡器频率以控制输出。  这是一个复杂的控制方案、如果设计不正确、这三个方案可以相互对抗。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我理解了这一概念、感谢您分享信息。

    此致
    Aneesh