This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95375Q4M:CSD95375Q4M 在输入电压引脚上支持+5V 电压?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95375Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775305/csd95375q4m-csd95375q4m-support-5v-at-vin-pin

器件型号:CSD95375Q4M

我们的应用需要通过+5V 输入电压为 CSD95375Q4M 供电、这是可以的吗? 因为数据表未指示最小 Vin 值。  

输入电压:+5V

输出电压:+1.05V

输出电流(最大值):11A

用于 Skylake-D +1.05V-PCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    CSD95375可在5V 输入电压下工作。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱
    由于数据表中的所有图仅显示它在12V 输入电压下运行、
    是否可以提供应用手册或任何文档来说明它可以在5V 输入电压引脚(而不是 Vdd 引脚)下工作?
    还是提供 Vin 净电压为5V 的参考原理图?
    还是更新数据表以显示 Vin 的最小值?

    谢谢、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12Vin 是最常见的应用。
    选择最小输入电压时的主要限制是降压转换器设计中所需的输出电压。 在您的情况下、5VIN 至1.05VOUT 降压将很好地工作(稳态占空比为21%)。
    请注意、在数据表的第四页上有一个建议的最大输入电压、最小 VIN 是特定于应用的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franklin、
    感谢您的澄清。