This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:输出纹波%和电容器 ESR

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776991/lm5041-output-ripple-and-capacitor-esr

器件型号:LM5041

尊敬的先生:

您能否分享 LM5041EVAL 板中为2.5V 50A 输出考虑的规格输出纹波%。

如何使用 所需的 ESR 计算出输出电容值为932uF (总输出电容)。

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johny:

    EVM 电路板输出电容值为您参考。 要选择输出电容器、您需要考虑输出电流纹波、温度、保持时间等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。