This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:LM5066是否适用于 DIO PowerPath?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777122/lm5066-is-lm5066-suitable-for-dio-powerpath

器件型号:LM5066

您好!

我将了解 LM5066在更高的电压范围内进行数字信号调节。 虽然我发现该器件具有宽电压范围、但我不确定该器件是否适合 DIO 运行。 在我的应用中、我想使用 LM506x 系列器件进行0-60V 电压转换。

我有一个 FPGA DIO (通常为0V-3.3V)、需要连接到宽电压 DIO (0V=低电平、5V~50V=高电平)。 请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    感谢您的联系。

    信号频率是多少? 您能否分享您的方框图以更好地了解要求。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    在0V~60V 时、目标开关频率为100KHz @ 50mA。

    用例主要用于 FPGA 与工业和汽车终端设备的连接、通常比0~3.3V 的电压范围宽得多。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    这些器件专为浪涌电流控制而设计、在启动过程中速度较慢。 可能的最大开关频率约为1kHz。

    此致、
    Rakesh