This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:设计审查

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776747/tps56c215-design-review

器件型号:TPS56C215

尊敬的团队:

我是否可以知道 C10的用途是什么?

您是否有任何有关如何选择此组件的指南?

BTW、您能否提供 Excel 计算工具?

您也可以帮助大家查看原理图。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图

    e2e.ti.com/.../TPS53553.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    C10是前馈电容、用于环路补偿。 TPS56C215使用内部环路补偿、为了使最佳环路处于不同的输出电压、开关频率、有时建议使用前馈电容。 为了设计此电容器的最佳实践、您需要测量环路响应、然后相应地进行设计。 但这项工作需要花费一些时间、为了帮助客户快速设计、我们推荐了价值。 数据表的表5中列出了这一点。

    有关前馈电容的更多知识、请参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../snva798.pdf

    www.ti.com/.../slva289b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于计算工具,我们现在依赖 Webench。

    我查看了您的原理图、通常看起来不错。 仅软启动、您需要将其设置为0.82ms、但最短软启动时间为1ms。 请参阅数据表中的此字:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Neal:

    感谢您提供的信息、但前馈电容不建议使用56pF。
    为什么我们在这里选择 C10作为56pF?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    它是根据实验结果设计的。 实际上、当不使用此56pF 时、电路仍能正常工作。