This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:OUTA 和 OUTB 并联运行以降低驱动电阻

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777412/ucc21520-outa-and-outb-operated-in-parallel-to-reduce-drive-resistance

器件型号:UCC21520

您好!

如果我将 DT 引脚拉至 VCCI、并将两个输出连接在一起(VDDA 至 VDDB、OUTA 至 OUTB、VSSA 至 VSSB)、那么在此配置下运行是否安全?  我建议这样做、通过并联操作两个输出、将驱动器输出电阻减半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我是高功率驱动器组的应用工程师、可以帮您解决问题。  

    简而言之,答案是:是的。  由于具有出色的传播延迟匹配性能、可将输出并联以生成更高的输出驱动强度。  

    如果您想了解有关此功能的更多信息、请随时阅读 SLUA778A 应用报告、尤其是第5节、详细了解器件在并联输出时的性能。  

    请随时跟进任何其他问题。

    如果这有助于解决您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    谢谢、此致、

    John