This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-2PH:基于 LM5122-Q1设计的输出电流不足

Guru**** 2548730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-2PH, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772291/lm5122evm-2ph-insufficient-output-current-based-on-lm5122-q1-design

器件型号:LM5122EVM-2PH
主题中讨论的其他器件: LM5122

基于 LM5122EVM-2PH 开发板、我移除了电感器 L2和 R21、以便只有 U1工作。 然后更换输出电容 Q1、Q2和环路补偿组件 C31、R31、C32和 R32、R33、R34。 使电路板的输出为48V。
测试完成后、电路板的驱动能力仅为1.2A、无法满足我的设计要求。 我需要1.5A 电流、因此我执行了以下操作、但无法增大电路板的输出电流。
1.增加 L1并降低 L1
2.增加输出电容,减少输出电容
增大 R2并减小 R2
我应该怎么做?
我怀疑由于环路补偿组件选择不当而导致驱动能力不足、但我不知道如何调整。

在调试过程中、发现电路板未连接时可以正常启动负载、然后负载可以正常工作。 然而、当电路板在负载连接后启动时、它无法正常启动、并且输出将被限制在大约32V。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    感谢您考虑使用 LM5122。 我想知道为什么您不在您的案例中使用单相 LM5122EVM。 您还应该删除 Q3和 Q4、以及 U2本身。 偏置不当的 U2 (您移除了 R21)将具有不确定的状态。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我听从您的建议、现在电路板工作正常、驱动能力可以达到2A、但仍然存在上面提到的第二个问题:电路板可以在不连接负载的情况下正常启动、然后在启动负载后进行连接可以正常工作。 然而、当电路板在负载被连接的情况下启动时、它不能正常启动、并且输出被限制在大约32V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    您使用哪种负载? 电子负载? 处于什么模式?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用了色度的电子负载、模型为6321A、它在 CCH 模式下工作。
    我发现、对于 LM5122EVM-2PH、当电路板在连接大约2A 的负载后启动时、需要将其通电至14V 电路板才能正常工作。 负载越高、启动电路板所需的电压越高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将电子负载更改为 CR 模式、还是尝试使用纯电阻器? 恐怕您的电子负载会导致问题。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi