This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:您是否有可实现隔离的推荐器件?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM3478, LM5155, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777271/lm3481-do-you-have-some-recommend-device-to-achieve-isolation

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:TPS40210LM3478LM5155LM5122

大家好、

我的客户正在寻找隔离解决方案、关键要求如下。 您是否有一些推荐器件? 谢谢。

输入电压:6~36V

输出电压:48V

Pmax:120W

隔离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    这可以通过正向(首选)或反激来实现。 当输入电压=6V 时,120W 时的输入电流将>20A 直流,而在反激式中,输入电流将远远高于此值。 我建议在反激式中使用 LM5122、但要使同步 FET 驱动器保持空载、即在次级上使用二极管。 LM5122的驱动器将足够强大。 LM5155、LM3478或 TPS40210等其他升压控制器在处理120W 时可能在驱动器中显得较弱。

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部