This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:短脉冲高电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92515, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774339/tps92513hv-short-pulse-high-voltage

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92515TPS92513

您好!

对于新设计、我希望使用 IR LED 创建闪光灯 (Osram SFH 4249 - UV)。 这些 LED 最好与15英寸串联连接、这将导致 Vf 达到35-45V

我想使用 Iadj 引脚来减小电流、并使用 PDIM 引脚来启动闪存。 这些闪烁的最大值为0.3ms、最小值为0.1ms、开关频率为1 - 100Hz。

我的问题是、这将由电容器组和小型电源供电我想知道余量是否不会太小、因为我想使用48V 电源为其供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    您计划使用什么电流对 LED 进行脉冲? 您可能遇到的是电感器压摆时间。 您可能需要一个小型电感器和相当高的开关频率。 该器件还具有补偿功能、因此在短脉冲下的 PWM 调光准确之前、它需要找到其稳定的工作点。 TPS92515或 LM3409等磁滞部件可能是更好的选择、但除非分流 FET DIM、否则您仍需处理电感器压摆率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾研究过 LM3409、但由于外部 FET 和大量外部组件、我决定不这样做、因为并联的串数将超过30个。
    其目的是使用最大值为1A 的电流和最小值为0.5A 的电流
    我当时在考虑运算放大器 FET 并联组合、但我认为可能有更好的解决方案、因为这不会真正高效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于所有30多个灯串、这最大值是否为1A?

    运算放大器 FET 分流器将根据您的需要快速响应。 如果您设计了一个电源来生成所需的电压、则可能有必要这样做、因为您的占空比很小。 在35 - 45 VDC 下、您可以使用48V 电源来实现此目的。 在35VDC 输出下、线性部分的效率仍将超过70%。

    让我知道总输出是0.5A 至1A、还是每个灯串都有。 如果输出电压为35-45 VDC、或者容差实际上更小。 此外、如果最坏情况下的占空比为0.3MS/(1/100Hz)= 3%。 在1A、45VDC 下、平均功率为1.35W (如果这是您的实际输出)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个灯串的电流为1A、因此串联有15个 LED、其中32个灯串并联、这将导致脉冲中 Vf 为(15 * 2.3-3V) 34.5 - 45V、IF 为32A。 由于这仅是3%的占空比、我计算出960mA 的电源应该足够、因此50W 的功率应该可以正常工作。 我不知道您是快速开关 FET、还是增加和减少 RDS、这是分流 FET 开关的唯一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    我刚才计算了几个需要考虑的事项:

    如果您的电源(需要在电容器充电时使用限压器提供大约50W 的电流) 为至少3、300 μ F 的大容量电容充电可提供32A、持续0.3ms、放电电压从50V 降至47V、从而为线性电流调节器留出足够的余量。 当 LED 堆栈处于34.5V 低压时、线性电流稳压器需要能够在选通脉冲期间耗散450W 功率。 这要求电流调节器安全工作区(SOA)更高、以便在0.3ms 重复脉冲的选通脉冲期间不会出现故障。 此外、电容器还需要能够处理该电流和占空比的 RMS 电流。

    当 Vled 为高电平时、eff 线性= 92.8%
    当线性电压为71%时、eff 的 Vled 为低电平(可以添加电路来控制电压余量以改进此情况。
    CBULK > 3、330 μ F
    电源需要能够使用限压器以50W 或更高的功率提供电流(对于这些计算、为50V)。

    通过这种方式或电源提供高电压和电流、这超出了我们拥有的器件的范围。 您可以为此提供什么电压? 如果是交流电、是否需要对其进行功率因数校正? 我问、如果确实需要两级功率级(线性/50W 电流源是两级)、您需要两级功率级

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的计算。
    我将使用 OSRAM SFH 4249-UV、它们在1A 脉冲下的 Vf 为2.3 - 3.0V。
    输入电压将约为24V +/- 20%、最好也由电池供电、因此最小为9V、因此需要9V - 30V。
    我曾考虑将 Panasonic EEE-TP1J102V 用于电容器组、因为它们具有68m Ω 的低 ESR、电容为1000uF、电压为68V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    根据您原来的帖子:"对于新设计、我想使用 IR LED 创建频闪灯(Osram SFH 4249 - UV)。 这些 LED 最好与15英寸串联连接、这将导致 Vf 达到35-45V

    我想使用 Iadj 引脚来减小电流、并使用 PDIM 引脚来启动闪存。 这些闪烁的最大值为0.3ms、最小值为0.1ms、开关频率为1 - 100Hz。

    我的问题是、这将由电容器组和小型电源供电我想知道余量是否不会太小、因为我想使用48V 电源为其供电。 "

    TPS92513是一款降压转换器。 如果您提供24V 或9V 电压、则无法运行35V-45V 的 LED 堆栈。 这是一个不同的项目吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、我忘记了在 LED 之前放置一个升压转换器、用于将输入电压升压至48V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦、您好!

    对于大容量电容、请确保计算它们看到的 RMS 电流、以确保不会导致它们发生故障。

    此致、