This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:发生故障时电源轨不禁用;发生故障时 GPO 不会更改状态

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771218/ucd90120a-power-rails-not-disabling-when-faulted-gpos-not-changing-state-when-faulted

器件型号:UCD90120A

我在一个电路板上使用两个 UCD90120A 电源监控器。 一个电源监控器控制在初始上电时排序的待机电压轨、另一个监控在 FPGA 发出开始排序的命令时序列的本地电压轨。 我已配置 PMON、以便 GPIO 在两者之间移动、以指示待机电源轨何时全部达到 POWER_GOOD 状态以及本地电源轨何时全部达到 POWER_GOOD 状态。 我使用它来控制定序和定序。 仅当所有待机电源轨均已达到 POWER_GOD 时、本地电源轨才能进行定序。 只有当所有本地电源轨不再为 POWER_GOD 时、待机电源轨才能降级。 在正常运行下、这非常有效。 不过、我最近发现、如果备用电源轨出现故障、我无法关闭它们。 如果本地电源轨发生故障、备用电源轨和本地电源轨都会关断。 但是、如果待机电源轨发生故障、则故障日志会指示故障、并从电源轨显示所有必需的电源轨、但不会实际禁用任何电源轨上的电源。 我发现、如果我移除两个 PMON 之间的所有信号、则故障行为正常。 因此、在我看来、待机等待正常的解序列命令在故障条件下开始关断。 我尝试通过使用另一个 GPIO 在待机 PMON 上发生故障时向本地 PMON 指示以解决此问题、以便本地将关闭、然后允许待机关闭。 但是、当我将 GPO 设置为高电平时、如果其中一个电源轨上存在过压故障、即使我在该电源轨上引发故障并记录了该故障的日志、它也不会改变状态。 我认为这是因为电源轨仍处于启用状态、因为它仍在等待来自另一个 PMON 的信号。

我想知道、在发生故障时、是否有任何方法可以在两个 PMON 之间以两种方式创建此通信、或者使待机 PMON 仅等待来自本地 PMON 的信号在正常条件下而不是在故障条件下进行去平衡?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否查看以下应用手册:

    如果 您使用的是关断或关断依赖待机电源轨、则可以启用超时以强制关断待机电源轨、即使本地电源轨正常也是如此。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。
    此致
    Yihe