This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:BOOT 引脚电压?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777379/tps5430-boot-pin-voltage

器件型号:TPS5430

团队的成员、我正在与一位客户一起使用该器件。 BOOT 引脚的输出电压是多少? 尝试对引导电容器执行降额分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件的启动电压约为8V。
    但是、对于客户的计算、我将使用 BOOT 和开关引脚上的电压的绝对最大额定值。
    数据表显示了此电压的最大绝对值为10V。 我会将其用于计算。