This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:负载移除阈值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777255/bq77915-load-removal-threshold

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ24650

具有 BQ77915保护功能和 BQ24650充电器的 PCB 不会通过负载移除恢复。

当我插入通过 PCB 保护直接连接到电池组的充电器时、电池组会恢复。

我还想让卸载恢复正常工作。

根据我从数据表中了解到的情况、触发 OCD 后、LD 引脚希望拉低。

如果连接了一个上拉的负载、这是不可能的。 充电器被视为负载。

触发 OCD 后、我在 PCB 上测量了 LD 引脚电压、该电压为3.6V (RLD=500k)

我将 RLD 增加到了3.3M、以便 VLD 可以低于1.25V 来触发恢复、但现在 OCD 根本不会触发。

什么是好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    我不是 bq24650的专家、但您需要考虑不同的条件。 您没有提到的其中一个问题是您的系统连接和负载。
    当充电器由适配器供电但电池受到保护时、电池电压应处于低电平。 任何系统连接到充电器、电池都会增加负载。 如果电池出现 OC 等故障、则如果由系统保持、其输出将为低电平、正如您提到的、它尝试使用 RLD_INT 和 RLD_EXT 将输出恢复到电池电压、或大约200k + 500k。 电流将随电池电压而变化、在18V 时、您预计大约18V/700k = 25.7uA。 充电器还应处于其电池检测周期内、请参阅数据表中的图12和13以及相关讨论。 由于充电器具有 mA 范围内的负载、它应该控制电池节点。
    如果充电器没有为适配器供电、它将向电池端子提供大约15 uA 的 IBAT 负载。 系统的下拉电阻会增加该负载、而 bq7715下拉电阻器将同时对这两个负载起作用。
    您需要分析系统负载并考虑允许恢复的条件。 可以选择调整 RLD_EXT、但如果希望 LD 在 OCD 之后保持受保护、则必须允许 LD 拉高到阈值以上。
    您可能需要在系统中进行一些额外控制、以减少负载或提供明确的恢复条件。