请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24079 我在 bq24079的实施方案中遇到了问题、该方案用于为单节18650型锂离子电池充电。
1.当电池断开连接且 USB 或外部5V 电源连接时,不会向负载供电。 OUT 引脚上的电压约为0.7V。
2.如果插入了电池,电池电源将被传递到负载,系统按预期运行,但是当连接 USB 或电源时,电池不会充电,只会放电。 充电和电源正常指示灯在此状态下均亮起。
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
谢谢!
原理图随附于下方: