This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:负载未由电源供电且未充电

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775252/bq24079-load-not-being-powered-by-supply-and-not-charging

器件型号:BQ24079

我在 bq24079的实施方案中遇到了问题、该方案用于为单节18650型锂离子电池充电。

1.当电池断开连接且 USB 或外部5V 电源连接时,不会向负载供电。 OUT 引脚上的电压约为0.7V。

2.如果插入了电池,电池电源将被传递到负载,系统按预期运行,但是当连接 USB 或电源时,电池不会充电,只会放电。 充电和电源正常指示灯在此状态下均亮起。

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

谢谢!

原理图随附于下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan。
    出现此问题时、系统上的负载是多少? 您能否在问题发生时发布 VIN、VBAT、IBAT 和 VOUT 的示波器截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实证明、在几个引脚上焊接不良。

    感谢您的帮助!