This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624 Stress

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776943/ucc24624-ucc24624-stress

器件型号:UCC24624

你(们)好,先生

我们发现 在调试 UCC24624期间 SR mos 启动期间的应力过大、您是否有解决此问题的解决方案?  波形如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Darren、
    您能向我解释一下如何测量这些波形吗?
    UCC24624具有内部 LDO、因此其栅极驱动器电压只能高达 REG 引脚电压、即11V。 在您的波形中、栅极电压高于15V。 您能帮助确定这是否正确吗?
    在第二张图片中、您可以看到、在栅极电压变为0大约100ns 后、SR FET 电压保持低电平。 然后、它的漏极电压上升到很高的水平。 我不确定电路是如何导致这种情况的。 如果 SR 控制器关断太晚并导致负电流、您应该会看到栅极电压变为零后漏极电压立即上升。 是否可以测量次级侧电流并了解电路行为?
    如果只有启动会给您带来麻烦、您可以通过控制 VDD 电压来延迟开通。 仅在输出电压接近稳压电平后提供 UCC24624偏置。
    让我们来了解更多详细信息、并找出解决此问题的最佳方法。
    谢谢。
    必应