This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62173:EMI 问题

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775112/tps62173-emi-issues

器件型号:TPS62173

早上好、

我使用的是 TPS62173开关稳压 器、它会给外部设备带来一些 EMI 问题、我似乎无法解决。

我已经尝试过各种操作、例如 Vin 上的 LC 滤波器、附近信号上的铁氧体和旁路电容器。
下一步是尝试使用一个 EMI 屏蔽来封闭电源电路。

在走这条路之前、我想知道我是否应该考虑其他 IC。 是否有设计用于降低 EMI 的器件、或可为此目的进行配置(使用外部元件)的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    降低 EMI 与布局有很大关系。 我建议您阅读这份非常有用的应用手册: www.ti.com/.../snva638a.pdf

    我们还提供了可指导您并帮助您进行设计的培训视频: training.ti.com/designing-wide-vin-low-emi-power-converters-any-application

    如果您有任何其他问题、请提问。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您提供应用手册。 我读过类似的、但越好。

    根据、我可以对我的设计应用一些改进。 具体而言、我计划在靠近稳压器所在层的 PCB 内层中添加一个接地层。 但是、目前没有明显的错误(即没有大电流环路)、我受到机械要求的限制。

    因此、我将尝试重新设计 PCB、但我也将与您一起检查 IC 本身是否是我应该担心的问题。 例如、我注意到当它在省电模式下运行时、"释放"电感器时会出现一些振铃、如数据表范围屏幕截图所示。 AN 还建议使用栅极电阻器或与自举电容器串联的电阻器来缩短高 FET 导通时间、但这些元件位于 IC 内部、因此我无法尝试这么做。

    我的问题更像是"我是否通过使用这款特定的开关稳压器来控制自己、应该看看其他 TI 器件、或者它是否具有平均特性、因此选择其他器件不会有什么特别的好处?"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    为了帮助您更好,您能否提供输入电压、输出电压、负载? 您的主要限制是什么? 您之前说过您有机械要求。
    在这种情况下、我们可能会建议您使用另一个器件。
    您是否从推荐列表中选择了电感器?

    SW 引脚上振铃的根源是降压转换器的谐振电路在高侧和低侧开关上具有电感 L 和寄生电容。 这对 CCM 的影响可以忽略不计、但在 DCM 下可以观察到谐振、此时将出现电感器电流振铃。 这些振铃可能意味着 EMI 的增加以及损耗的增加、而转换器的效率则会降低。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!

    以下是我的参数:
    VIN = 11V-15V
    Vout = 5V
    Iout = 100mA

    我的约束主要是机械约束:PCB 为25 x 35mm、非常密集。 对于降压转换器、我没有太多的空间、我无法将其远离似乎充当天线的外部连接。

    电感器是一个 VLF302512MT、它来自数据表中的推荐列表。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    我认为最好的选择是遵循这些培训和应用手册建议。 不能通过用另一个 IC 替换此 IC 来提高系统的 EMI 性能。 EMI 是每个系统固有的问题、我们还可以帮助您改进布局以降低这些 EMI 影响、因此我们需要有关您的系统的更多信息。

    您能否与我们分享您的布局? 如果您希望将这些信息保密、我们可以通过私人消息进行通信。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian