This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:需要有关选择电源开关的帮助

Guru**** 2506185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS2121, TPS2115A, TS5A12301E, TS5A4624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777344/tps22810-need-help-to-chose-power-switch

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2115ATS5A12301ETS5A4624

你(们)好

我想提供 VCC (5V)和 GND 最大负载约为100mA。 在2个模块之间切换。  而不是使用继电器、那么我想使用 IC。 云您推荐哪一款更适合我  TPS22810、 TS5A3159DBVR 等。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普雄、

    感谢您与 E2E 联系!

    如果我错了、请纠正我的问题、但这听起来像是电源多路复用配置、在两个电源输入之间进行切换。

    我建议查看 TPS2121或 TPS2115A。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、黄亚瑟

    感谢您的回答...

    我有2个传感器它的水质模拟传感器(PH 和电导率)都需要[5V、GND]才能工作。 问题是我找不到好的隔离模拟解决 方案、因此我决定使用 TS5A3159DBVR。 打开/关闭[5V、GND]、 因为 它们有时无法激活。 传感器将功率放电到水中、 如果两者都在运行、则读取时会相互干扰。 传感器的最大电流小于100mA。 因此 、我需要一些专家来为我推荐合适的 IC、它可以在150-200mA 的电流下处理最大电流。

    再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、普雄、

    听起来您在寻找信号开关、让我来联系信号开关团队的成员。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普雄

    您可以使用 TI.com 开关搜索工具搜索信号开关。  为配置2:1、通道= 1、 Vdd > 5V 和 I/O 持续电流> 200mA 选择滤波器。  TS5A12301E 在 BGA 封装中具有最低的 Ron、TS5A4624在 SC-70封装中。  

    谢谢、

    Adam