This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A 的钳位二极管反向峰值电压、反向工作电压和反向恢复时间

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776959/uln2003a-clamp-diode-reverse-peak-voltage-reverse-operation-voltage-and-reverse-recovery-time-for-uln2003a

器件型号:ULN2003A

大家好 、

我们想知道  ULN2003ADR 的钳位二极管反向峰值电压反向工作电压反向恢复时间

我在 ULN2003数据表中找不到此信息。 请帮帮我。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    感谢您与 E2E 联系!

    最大钳位二极管反向电压为50V。 您能否说明反向工作电压和反向恢复时间的参考值?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    ULN2003A 在 ULN2003A 的每个输出上都有一个共阴极钳位二极管、因此我们想知道 ULN2003A 输出上钳位二极管的反向恢复时间。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    最终、钳位二极管(反激式二极管)的反向恢复时间将取决于电感振铃的幅度。 根据电感负载(电机、电磁阀、继电器等)中存储的能量大小、电压将增加(V = L * di/dt)。 这将导致二极管发生正向偏置、并为电流提供一条流动路径。


    谢谢、

    黄亚瑟