This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:高频 PWM 控制器

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777203/lmg1210evm-012-high-frequency-pwm-controller

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件:LMG1210UCD3138

LG1210功率级能够在高达50MHz 的频率下运行。

但是、您不会提供将利用这种高频率的 PWM 控制的指示。

您能否推荐一款固定频率 PWM 控制器 、使闭环带宽能够充分利用您的新型 LMG1210?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    感谢您提出有关 LMG1210的问题、欢迎使用 e2e!
    最高闭环带宽控制器来自 UCD3138和系列。
    它的带宽为2MHz、因为误差放大器每500ns 对输出电压进行一次采样。
    控制器可以输出50MHz PWM 信号、但闭环带宽上限为2MHz 误差放大器。
    您的应用是什么? 为什么需要50MHz 开关? 您使用的是什么 GaN FET?
    您是否考虑使用同步自举?

    谢谢
    Jeff