This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890:无法读取电池电压数据。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777064/bq25890-bq25890-the-battery-voltage-data-cannot-be-read

器件型号:BQ25890

尊敬的工程师:

 有关 BQ25890的问题。

插入 USB 电源、可以读取电池电压数据、不插入 USB 电源、也不能读取电池电压数据。

请参阅以下寄存器、 reg0/1/2对应于寄存器地址0x00 0x01 0x02的值

插入 USB 电源:
[09:56:01]=Eric = reg 0值62
[09:56:01]=Eric = reg 1值6
[09:56:01]=Eric = reg 2值4D
[09:56:01]=Eric = reg 3值1a
[09:56:01]=Eric = reg 4值2f
[09:56:01]=Eric = reg 5值13.
[09:56:01]=Eric = reg 6 Value 5e
[09:56:01]=Eric = reg 7值82
[09:56:01]=Eric = reg 8值4b
[09:56:01]=Eric = reg 9值0
[09:56:01]=Eric =寄存器 A 值76
[09:56:01]=Eric = reg b 值37
[09:56:01]=Eric = reg c 值0
[09:56:01]=Eric = reg d 值13.
[09:56:01]=Eric = reg e 值3c
[09:56:01]=Eric = reg f 值3c
[09:56:01]=Eric = reg 10值5d
[09:56:01]=Eric = reg 11值95
[09:56:01]=Eric = reg 12值23
[09:56:01]=Eric = reg 13值62
[09:56:01]=Eric = reg 14值1D
 
断开 USB 电源:
[10:37:27]=Eric = reg 0值62
[10:37:27]=Eric = reg 1值6.
[10:37:27]=Eric = reg 2值4D
[10:37:27]=Eric = reg 3值1a
[10:37:27]=Eric = reg 4值2f
[10:37:27]=Eric = reg 5值13.
[10:37:27]=Eric = reg 6 Value 5e
[10:37:27]=Eric = reg 7值82
[10:37:27]=Eric = reg 8值4b
[10:37:27]=Eric = reg 9值0
[10:37:27]=Eric =寄存器 A 值76
[10:37:27]=Eric = reg b 值2.
[10:37:27]=Eric = reg c 值0
[10:37:27]=Eric = reg d 值13.
[10:37:27]=Eric = reg e 值0
[10:37:27]=Eric = reg f 值0
[10:37:27]=Eric = reg 10值0
[10:37:27]=Eric = reg 11值0
[10:37:27]=Eric = reg 12值0
[10:37:27]=Eric = reg 13值22
[10:37:27]=Eric = reg 14值1D

P.S. 转换模式下运行

期待您的支持,谢谢~

此致、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    在仅电池模式下(即、在 VBUS 上不施加电压)、ADC 只能在 V (BAT)> MINSYS 寄存器设置时读取电池电压。 默认 MINSYS 寄存器设置为3.7V、最低设置为3.0V。 如果您将 MINSYS 寄存器电压更改为3.0V、ADC 可以将寄存器读数降至 V (BAT)=3.0V。