请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 大家好、团队、
是否可以在没有负载的情况下使用网络分析器测量 DCS 控制的 TPS82130的增益/相位?
我们在140kHz 交叉频率下以0.45A 的负载消耗测量了-82°相位裕度和-17dB 增益裕度。 在未连接负载或极轻负载的情况下、我们得到了奇怪的结果、并且希望知道在几乎未连接负载的情况下 IC 是否也稳定。
谢谢、此致、
Hans