This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:用于测量稳定性的波特图

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777317/tps82130-bode-plot-to-measure-stability

器件型号:TPS82130

大家好、团队、

是否可以在没有负载的情况下使用网络分析器测量 DCS 控制的 TPS82130的增益/相位?  

我们在140kHz 交叉频率下以0.45A 的负载消耗测量了-82°相位裕度和-17dB 增益裕度。 在未连接负载或极轻负载的情况下、我们得到了奇怪的结果、并且希望知道在几乎未连接负载的情况下 IC 是否也稳定。

谢谢、此致、

Hans