This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373是否可以显示当前正在工作的电源状态 ti PD 端 MCU?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775069/tps2373-may-tps2373-can-show-currently-working-power-status-ti-pd-side-mcu

器件型号:TPS2373

你(们)好,先生  

正如我们所知、TPS2373可以在 bt/af/at 级别工作。  

我们是否可以知道 TPS2373如何显示 TPS2373工作的功率级别?(是否按数据表表表2列出?)

                                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    正确、在协商后、PSE 将告知 PD 分配给 PD 的功率(通过它发送给 PD 的分类手指数量)。 您可以使用 TPH/TPL 信号来了解功率级别。 您可以使用 BT 信号来知道它是一个能够满足新 BT MPS 时序要求的 BT PSE (3类或4类)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    感谢您的回复。

    我们还可以如下所示:

    1. AT 器件(如 TPS2375x 系列)是否也具有相同的引脚 CAN 指示器当前的电源状态?( 数据表中似乎没有类似的 talbe)

    2. 剂量 BT 标准已经是最终的?

    输出电压是否超过15V (25W)参考设计?

    目前、客户请求规格为25W 请求。 但客户想知道 BT 产品在当前 POE 产品细分市场中拥有多少营销份额?(客户考虑升级其产品的设计。 但是,正如我所知,目前大多数客户仍只是在 其产品中使用 AT/AF 级。

                                                                                                                                           令人很烦

                                                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    1:2类 PD 实际上只需要寻找2类或1类 PSE。 这由 T2P 信号指示。 如果我们的2类 PD 有多个手指、则 PD 仍应仅输出2类功率级别(25.5W)。

    2.我很高兴地说,蓝牙标准是2019年1月底公布的。

    让我们离线讨论一下。 我将发送一个朋友邀请。

    4. BT 标准为 PoE 增加了许多所需的功能,例如更高效的 MPS 和 Autoclass,当然,对于全功能产品也是高功率。 与当今市场上许多不同的非标准大功率解决方案不同、它还有助于提高 PoE 器件之间的互操作性。 因此、将有更多产品升级到新的 BT 标准、我不会感到意外。