This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21220A:适用于基本和功能隔离应用的窄体 SOIC 中的隔离式栅极驱动器可提高系统效率、解决方案尺寸和可靠性

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21220A, UCC21220, UCC21220EVM-009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777313/faq-ucc21220a-isolated-gate-driver-in-narrow-body-soic-for-basic-and-functional-isolation-applications-enhances-system-efficiency-solution-size-and-reliability

器件型号:UCC21220A
主题中讨论的其他器件: UCC21220UCC21220EVM-009

电源设计人员通常面临的挑战是如何使其系统解决方案更高效、更可靠、尺寸更小、同时仍保持具有竞争力的定价。

德州仪器 (TI) UCC21220A 系列双通道隔离式栅极驱动器采用窄体 SOIC-16封装、可满足电源设计工程师的以下要求:

UCC21220A 主要特性

问题已解决

快速切换、准确且可预测的时序
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • 开关参数:
    • 28ns 典型传播延迟
    • 10ns 最小脉宽
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 5.5ns 最大脉宽失真度

更高的系统效率和更高的功率密度

提供一流的传播延迟、以提高效率并增加工作频率、从而减小解决方案尺寸

抗开关噪声和接地弹跳的稳健性
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI)大于100V/ns
  • 输出可耐受–2V 电压、持续200ns
  • 5V (UCC21220A)和8V (UCC21220)
    用于开关保护的 VDD UVLO 选项
  • 抑制短于5ns 的输入脉冲和噪声瞬态

更高的可靠性和稳健性、可延长产品寿命

能够处理应用中的恶劣条件

保护:功能隔离和基本隔离
  • 输入到输出3.0kVRMS 隔离栅
  • 1.5kV 通道到通道功能隔离
  • 隔离栅寿命> 40年
  • 浪涌抗扰度高达7800-VPK

通过简化的安全批准、易于实施

器件级(DIN V VDE V 0884-11、DIN EN 61010-1和 UL 1577)
终端设备标准(IEC 60950-1、IEC 62368-1和 IEC 61010-1)
符合 GB4943.1-2011标准的 CQC 认证

UCC21220A 系列在设计时考虑了以下应用:

  • 电信和商用电源
  • 交流/直流和直流/直流电源
  • 太阳能逆变器和太阳能优化器
  • 远程无线电单元和砖型模块
  • 电机驱动和工业运输

您对如何在  设计中实现 UCC21220A 有任何疑问吗? 请将问题发布到 E2E、以便我们的专家可以帮助您解决需求。

如需了解更多信息或想要订购样片、请访问相应链接: