This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:请帮助查看 TPS23753A 的原理图,非常感谢!

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773619/tps23753a-please-help-to-review-the-schematic-diagram-of-tps23753a-thanks-a-lot

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP8803

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yi、

    似乎链接已断开。 您能否重新发布您的原理图? 或者、您也可以通过直接消息将其直接发送给我。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    共享.pdf 文件而不是映像文件可能会更成功。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WT_2D00_P009_2D00_V0.1_2D00_TPS23753A_2D00_201902181.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yi、

    感谢您重新发帖。 我将查看并回答一些问题。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amlee,感谢您的关注。 我需要您帮助解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yi、

    -对于3级、CLS 电阻器应为63.4欧姆
    - VDD-VSS 电容必须小于0.12uF 才能成功检测
    -由于您使用的是12V 适配器、因此我建议阅读 OR-ing 应用手册(www.ti.com/.../slva306a.pdf) 并阅读我们的反激式设计指南(www.ti.com/.../slva305c.pdf) 、以确保您具有适用于宽输入电压的正确变压器
    -请注意,APD 上的分压器使热插拔 FET 在5V 时关闭(UVLO 上升)
    -次级(C44、R37、C46)上的极点和零点电容器需要连接到 R40下方和 R42上方
    -我建议只复制 PMP8803的反馈组件值
    -输出电容远高于所需值。 我们建议使用3x 22uF 或68uF
    - VC 大容量电容仅需10uF。  Vc 引脚附近可放置0.22uF 旁路电容。
    -所有4个 Bob Smith 端接都应连接到1000pF 2kV 隔离电容器、然后再连接到 BS 平面。 请参阅 PMP8803中的示例
    -每个 bob Smith 端接的尺寸都不正确。 电容器应与75欧姆串联0.1uF。

    对于上述所有建议、我建议参考 PMP8803。 实际上、您可以直接复制原理图。 此外、我们的反激式设计指南 (www.ti.com/.../slva305c.pdf) 是一个很好的资源、可在需要进行任何重大重新设计的情况下使用。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师