This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:用于驱动两个并联 MOSFET 的低侧栅极驱动器

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776337/ucc27511-low-side-gate-driver-for-drive-two-parallel-mosfet

器件型号:UCC27511

大家好、我想使用 TI MOSFET 栅极驱动器 UCC27511来驱动两个并联 MOSFET。  


我有疑问:
1) 2个输出(OUT_SRC / OUT_SNK)与两个 MOSFET 上的电阻器的连接  可能是正确的灌电流和拉电阻器以及电路拓扑?

我需要一个同相应用、它具有经典的高电平 PWM->电机打开、低电平 PWM->电机关闭 至引脚 IN+

附加项目部分的电气图纸。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC27511-Drive-TWO-PARALLEL-MOSFET.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michele、

    我是高功率驱动器组的应用工程师、可以帮您解决问题。 感谢您附加原理图、这对您有很多帮助。

    虽然我可以建议一些改进和注意事项、但您的原理图对于驱动这些晶体管看起来是正确的。 1nF 电容器(C4和 C5)可以很好地测试驱动强度、但要确保它们未被组装在最终原理图中。 在 MOSFET 栅极上放置10k 下拉电阻器。 此外、最好在栅极上放置钳位二极管。

    您选择的 FET 看起来只需一个 FET 即可驱动您的电机、与20A 规格相比、它的连续工作电流高达80A。 如果需要、您可以将此特性降至1 FET 设计。

    最好在有源 PWMed IN+上添加输入滤波器和下拉电阻器。 L1是否为铁氧体磁珠? 这种额外的电感将位于驱动电流路径中、并将影响 FET 的导通和关断速度。 如果运行分离接地、则应使驱动器旁路电容器以 GND_Motor 为基准、IN+滤波器以 GND_P 为基准

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    如果没有、请随时提出后续问题、我们会尽快回复您。

    谢谢、此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常感谢您的帮助、总结一下、我对您的建议进行了更正:

    -是的,C4、C5电容器未安装;我只将其用于 EMI 测试,而不是这两个电容器,我只能在 PCB 布局出现栅极过冲问题时放置齐纳二极管(BZX85B13)。
    -是的、我在每个 MOSFET 的栅极/源极引脚附近添加了一个电阻器、我对这个高功率 MOSFET 的10K 和22K 之间的值有疑问(我看到您的参考设计)、我认为输入12K
    -是出于安全考虑、我选择非常大的 MOSFET 高 VdssMax、IdssMax 和导通电阻极低(10、7m Ω)
    原因是我的散热器体积小、尺寸小。 在测试过程中、如果我获得满意的结果、我将只安装一个 MOSFET
    好的、我在微控制器 STM STM32F100 RBT6B 提供的网络 PWM_M 上添加了一个 C 滤波器和下拉电容器
    -是的,我更改了接地拓扑,我经常在接地隔离中使用铁氧体磁珠,以实现 EMI 抑制抗扰性。 但在这种情况下、为了不影响开关开/关上升/下降沿、我更改了 GND_MOTOR 并将其连接到 IC4 IN-、GND 引脚以及 C1、C2、C3旁路电容器、而 PWM_H 微控制器引脚以 GND_P 为基准 (这是相同的 GND、但具有 EMI 铁氧体滤波器)

    一切都好吗??
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michele、

    铁氧体磁珠是一个很好的好处、正如您提到的、我通常在 MOSFET 的栅极上看到的、它可以抑制高频 EMI 噪声并防止 FET 误导通/关断、但这也是一个好处、不一定是一项要求。
    总体而言、您所做的更改似乎是合理的。

    如果您遇到问题或需要进一步帮助、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,完美! 我继续进行设计
    尽快与您联系
    此致

    米歇尔