This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:输出电容

Guru**** 2346870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A84A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775250/tps7a7002-output-capacitance

器件型号:TPS7A7002
主题中讨论的其他器件:TPS7A92TPS7A84A

尊敬的 TI:

超过200uF 的输出电容是否存在任何问题。

我打算将此 IC 用作蜂窝 式模块电源、制造商建议使用2mF 输入电容。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大电容器看起来像短路。 该器件的内部电流限制应允许这样做;请参阅数据表的第7.3.1节。

    µF、2000 μ F 超出了保证稳定性的限值;如何确保 ESR 限值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    正如  提到的、输入和输出电容都超出了我们的电容器限值。

    您的应用是否需要器件的完整3A 额定值?  如果不是额定电流为2A 的 TPS7A92、则可能更适合您的应用、因为它没有相同的电容器限制。  如果您确实需要3A 的额定值、请考虑 TPS7A84A。

    我们新的 LDO 基础知识电子书的第2章讨论了电容器和电容之间的差异:

    www.ti.com/.../slyy151.pdf

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     和  感谢您的观看。

    我正在研究 电源 IC 的其他可能性、包括 TPS7A84A

    此致。