This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-1Q1:UCC2808A-1Q1使用问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774305/ucc2808a-1q1-ucc2808a-1q1-usage-problem

器件型号:UCC2808A-1Q1

我的设计是开环(OUTA 和 OUTB 占空比恒定为50%)、启动电流峰值很小(软启动时间1ms 及以上)、电流软启动时间只能为400us、我们如何改善软启动时间?

您能帮我查看原理图吗?

CS 引脚连接到电阻器、这将导致电源效率降低、稍后会出现一些问题。 CS 引脚是否无需电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    您可以向 FB 引脚添加外部软启动电路、该电路会逐渐将 FB 拉至接地、以将 COMP 引脚驱动为高电平。 选择 R 和 C 值、为您提供所需的 SS 时间。

    此致

    Petere2e.ti.com/.../UCC2808A-SS.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我发现电流启动和软启动时间没有任何作用。 我的应用是 CS 直接接地、无电流采样、波形如下 所示:启动电流和峰值很大;CS 连接电阻是指数据表  b 启动电流、峰值很小;CS 可以直接接地?

    A:起始电流和峰值较大                                         b 启动电流和峰值很小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eagle

    在启动期间、功率级必须对功率级输出端的电容器进行充电、并向负载提供电流。 我建议您同时捕获输出电压和初级电流。 我怀疑、一旦输出电压进入稳压状态、电流就会减小。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    UCC2808A COMP 引脚允许的最大电压是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    COMP 是一个输出、如果 FB 被拉至接地、COMP 电压将达到内部偏置轨的电压电平、大约为5V 至6V。

    如果电路围绕内部误差信号放大器进行了正确设置、则无需强制 COMP 为高电平。

    此致

    Peter