This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:短路行为

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777131/tps2492-short-circuit-behavior

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: LM5069

您好!

在设计的电路中、TPS2492的输入电压为24V。 输入电流通过12m Ω 电阻器进行测量,设置为4.6A。 现在出现的问题是,当810uF 的输出电容通过短路直接放电时,器件如何反应?  FET 的关断时间与短路电流的振幅之间是否存在关系?

在硬接线短路以及电气负载条件下执行一次测试。 可以观察到、在电子负载下、关断时间约为300us、而直接短路 FET 会立即关断。

我们正在尝试理解这种行为。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oz Kocoglu、

    响应时间取决于过驱量。 它看起来 电力负载没有提供完美的短路。

    您能否提供输出电压、栅极、计时器、输入电流的测试波形来了解问题?

    您能否分享您的项目详细信息? 我建议使用 LM5069、因为它在 FET 保护方面比 TPS249x 器件提供更好的性能。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oz Kocoglu、

    感谢您通过电子邮件分享测试波形。
    请在我们通过电子邮件采取行动时关闭此主题。

    此致、
    Rakesh