This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:TLV61046A

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774798/tlv61046a-tlv61046a

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TLV61046

   我使用 TLV61046A 将单节锂离子电池转换为5V、输出电流最大为0.3A。 我需要断开蓄电池、以便在关闭后保持其充电时间更长。

中提到的 TLV61046A 规格: 关断期间输入和输出之间真正断开连接。

 但是、当我在 EN 输入端施加0V 电压时、输出端的电压为0.85V。 电池的电流约为200uA、但不低于预期的10uA。 当 EN=1时、输出电压为5V。EN 电压来自触发器。

即使我在线路中创建的 EN=O V 与 我在直流/直流转换器输出端具有的0.85V 电压相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey:
    这种现象存在多长时间? 短期还是长期?

    EN 与 GND 之间直接短接的方法是什么?
    如果这种现象类似、您是否可以为我分享您的原理图和布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好、Minqiu

     感谢您的回答。

     问题长期存在并导致电池放电。

    我确实通过 0欧姆电阻器将 IC 的 EN 输入直接分流到接地端(这对我来说很容易)、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey:
    请分享原理图并为我设置一致性。 我会在我下班后检查它。

    此外、您的电路板中是否只有 TLV61046? 如果 IC 已经损坏、您是否更换过 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Manqui、

    原理图很简单。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey:
    很抱歉我看不到您的图片。
    您可以再次共享原理图和布局吗?

    如果 IC 已经损坏、您是否尝试更换它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

          你(们)好、Minqiu

     出现问题 -我无法下载文件。 我已经尝试了 PDF 和 Word。

     我没有更多可用的转换器、但第二个采样 在 EN=0时其输出端具有0.79V 电压。

     Sergey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sergey:
    我已经测试过 EVM、没有类似的问题。

    您可以应用一些样片或 EVM 进行进一步测试。 如果您的设置和电路没有错误、恐怕 IC 已经损坏了。