This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:建议的 MOS

Guru**** 2767805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2419, CSD17577Q5A, CSD17577Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776597/tps2419-suggested-mos

器件型号:TPS2419
主题中讨论的其他器件: CSD17577Q5ACSD17577Q3A

尊敬的团队:

我的客户希望使用 TPS2419、您是否具有适用于12V/9A 的 MOS?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    对于12V、9A 应用、满足 VDS、Vgs、Rdson 额定值的 TI MOSFET 为 CSD17577Q3A 或 CSD17577Q5A。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果您的问题已得到解答、请单击结尾处的"此问题已解决"按钮


    此致、
    Kari。