This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Vcell、13s 电池连接不正确

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776773/incorrect-vcell-13s-cell-connections

器件型号:BQ76940

各位专家、您好!

我使用 BQ76940 (3.3V 版本)制作了一个13s-15s BMS。 我正在使用 atmega328p 从 BQ 获取电池电压数据。 该电路具有跳线焊盘、可用于将电路板配置为13s-15s 电池配置。

请检查原理图

总共有6个跳线焊盘–SJ6、7、8和 SJ10、11、12

SJ7短接 VC13-VC14

SJ10短接 VC8-VC9

因此、与13-15s 配置对应的跳线状态为

13:SJ6打开、SJ7关闭、SJ8打开

    SJ10打开、SJ11关闭、SJ12打开

14秒:SJ6关闭、SJ7打开、SJ8关闭

    SJ10打开、SJ11关闭、SJ12打开

15s:SJ6关闭、SJ7打开、SJ8关闭

    SJ10关闭、SJ11打开、SJ12关闭

我使用的是13秒配置的板。 我正在使用蓝牙进行调试,在手机上的蓝牙终端上推送数据,我将获得以下输出。 请检查输出图像(黑色背景和绿色文本)

C1-5得到了完美的报告   

C7报告得非常完美

C12得到了完美报告

其余所有电池的电压都不正确。 在我的电路中、VC0连接到 GND、VC15连接到 BAT+。 电池连接是这样的

C1:GND-VC1

C2:. VC1-VC2

C3:VC2-VC3

C4:VC3-VC4

C5:VC4-VC5

C6:VC5-VC6

C7:VC6-VC7

C8:vc7-VC8

C9:VC9-VC10

C10:VC10-VC11

C11:VC11-VC12

C12:VC12-VC13

C13:VC14-VC15

我检查了数据表、样本 ckt 显示 VC0已接地。 不过、在 TIDR773、TIDR00792中、

VC0未直接接地。 这是什么导致电池电压不正确问题?

 电池电压读数不正确的原因是什么? 如果我的连接错误、正确的连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranit、

    您的 VC0连接正确。 数据表方法是正确的方法。

    原理图中有几个问题:
    - BAT 引脚需要通过一个滤波电阻器连接至最高电压。 我在您的原理图中看不到该连接。
    -功率滤波电阻器(R30、R31)过小。 建议使用1K。
    D23应具有更高的电压值(15-18V)
    - REGSRC 电路中需要一个阻断二极管。 请参阅本应用手册的第9节(第14页)以了解完整说明: www.ti.com/.../slua749a.pdf
    -您所描述的跳线状态似乎有问题。 例如、SJ6和 SJ8都不应打开、因为这会导致与电池单元无连接。 其中一个应关闭。 电池连接器上也需要短路、否则电池平衡电路将尝试调节电池电压。 我想您也希望关闭 SJ10。

    但愿这对您有所帮助。
    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!

    是的、您向右指出跳线状态不正确。 我将短接所有跳线、这样 VC13-14和 VC8-9将短接、并且相邻的电池也将连接到 IC。

    我不会移除不需要的电池的平衡电路、而是不会连接不需要的电池。 简而言之、VC13-14和 VC8-9将短接、并且这两对端子之间不会连接任何电池。 但是、与这两节电池相关的平衡电路仍将保持原样保留在电路上。

    我将把功率电阻器 R30、31更改为1k

    是的、BAT 和 PACK+/Load+端子之间有一个100欧姆的滤波电阻器。 热敏电阻部分所示。

    我还将如您所述更改它们的二极管、并为 regsrc 添加保护电路