This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:TPS61070最短导通时间

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773898/tps61070-tps61070-minimum-on-time

器件型号:TPS61070

大家好、

   我将使用 TPS61070、如下所示、IO=100mA。 如果我们在以下应用中存在任何风险、您可以帮助查看原理图吗?

BTW、我找不到  器件的最短导通时间、您能帮助提供此规格吗? 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles:
    很抱歉、我手头没有关于 Min Ton 的数据。 我将与我的团队进行核实。
    对于电路:
    1.系统如何上拉/下拉 EN? 客户是否关心插座禁用时的功率损耗?
    2.它是否以100mA 负载启动?如果启动、启动可能会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minqiu、感谢您在这里的帮助。 有关您的问题、请参阅我在下面的回答、
    当 EN=3.3V 时、系统将加电。 否则 EN=0。 他们希望使用 EN 来控制我们的器件。
    2.你说星号会失败是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles:
    1.请注意、当 EN=0、VIN=HIGH 时、R60会引起一些额外的功率损耗。
    2.启动期间的电流限制在正常运行之间是不同的。 详细信息见数据表的10.3.1.4。 和图11。 显示了典型关系。 建议在启动后加载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Minqiu。 感谢您在这里的帮助。 我们在启动后使用该器件作为加载。 我不确定是否可以在如此低的导通时间(占空比为5.7%)中使用该器件?? 请帮助我们分享此器件的最短导通时间? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles:
    我手中的 TPS61070数据有限。
    VOUT 的需求是什么? 它应该是准确的3.5V 吗? TPS61070具有省电模式。 在这种模式下、输出电压可能比目标值高。
    如果可以接受省电模式、最短导通时间不会成为问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Minqiu。 请帮助检查输出电压要求:
    VOUT:3.5V±10%,IO:最大200mA,平均值<100mA。请帮助检查我们是否支持此规格。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles:
    如果在无负载的情况下启动、此要求看起来是安全的。
    我在基于 VIN=3V、VOUT=3.3V、250mA 之前已经完成了基准测试、与您的相似。