This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116F:LED 电流精度

Guru**** 2813035 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59116F, LP5018, TLC59116, TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776670/tlc59116f-led-current-accuracy

器件型号:TLC59116F
主题中讨论的其他器件: LP5018TLC59116TLC5940

您好、E2E、

请告诉我 LED 电流与设置之间的精度。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ACGUY、

    由于 TLC59116F 不是恒流驱动器、因此没有电流精度规格。

    如果您需要使用高精度、可以使用 LP5018等恒流驱动器。

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keneth、

    感谢您的快速回答。

    ILEed (max)= 80mA neer
    CHS = 8或16、24或32
    设置之间的 ILED 精度小于±8%。

    您是否知道 LED 驱动器符合上述条件?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ACGUY、

    TLC5940和 TLC59116如何?

    谢谢。
    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    关于 TLC59116;
    请访问以下 URL;
    e2e.ti.com/.../776681
    使用串联 LED 时、TLC59116的电流误差较大。
    我想知道原因。

    关于 TLC5940;
    我会将您的建议转达给客户。

    谢谢、
    ACGUY