This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:当适配器拉出时、VBUS 具有电压

Guru**** 2551440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776985/bq25895-vbus-has-voltage-when-adaptor-pulled-out

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户使用 USB 充电器和20650电池测试 BQ25895。

它们在多种条件下进行了测试:

充电电流 电池电压 适配器拉出时的 VBUS 电压
500mA 3.6V 0V
1.2A 3.6V 0V
500mA 3.9V 4.4V
1.2A 3.9V 4.4V

所有测试均处于恒流充电阶段。 我们发现、无论充电电流如何、当电池电压相对较高时、VBUS 电压都将保持为4.4V。

然后、当我们使用3.9V 电池和@1.2A 充电电流拔下适配器时、捕获 SW、VBUS 和 BAT 的波形、发现当适配器拔下时、SW (蓝线)仍在切换、Vbus 从5V 降至4.4V (红线)、而 VBAT 几乎没有变化。

e2e.ti.com/.../CHARGE_2D00_SW9.tif

放大后、SW 波形如下所示:

e2e.ti.com/.../CHARGE_2D00_SW7.tif

再次放大:

e2e.ti.com/.../CHARGE_2D00_SW5.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、

    您是否有可以提供的原理图?


    此致、
    Joel H