This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:如果不使用电压栅极整形功能,该如何处理 ADJ 引脚?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776563/tps65150-q1-what-to-do-with-adj-pin-if-voltage-gate-shaping-function-not-used

器件型号:TPS65150-Q1

大家好、

我有客户使用 TPS65150-Q1、但不需要电压栅极整形功能、因此 CTRL 引脚连接到 VIN 时始终处于高电平。 在本用户案例中,我们应该如何处理 ADJ 引脚? 它是否 可以在没有任何电容的情况下浮动?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    我已就此问题通知了我们的专家。 请于19年1月3日之前回复。



    谢谢、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 CTRL 永久连接到 Vin、则 ADJ 引脚可保持悬空。

    此致、

    辽卡特