This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000EVAL:LM5000EVAL 作为非 ISO 升压转换器

Guru**** 2761735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5000, LM5000EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776793/lm5000eval-lm5000eval-as-a-non-iso-boost

器件型号:LM5000EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5000

您好!  

我想在 非隔离式升压模式下评估 LM5000。  

您是否有用于此目的的 EVM、似乎 LM5000EVAL 仅适用于反激式配置。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    抱歉、这是一个旧器件、我们没有用于 LM5000的升压 EVM。 我将通过电子邮件回复您。 谢谢。