请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5576 您好!
我们针对 TI 降压 LM5576Q IC 进行了测试。下面给出了运行和故障条件。 它的最小电压应保持在70V、但在60V 时电源电压出现故障。
电源电压: 60V
输出电压 :12V
输出电流:225mA。
工作温度:25⁰C
观察结果:
- 在故障期间、观察到稳压器 IC 的引脚3、4、5、6周围出现瞬时火花
- 故障后输出被切断、输入消耗~0A 电流
- 降压稳压器故障:观察到降压稳压器的输出引脚与相应 GND 之间的电阻为~300欧姆
降压稳压器故障的影响:
- MOSFET 栅极驱动器 IC 已连接
- 5V LDO 失败。
请提供您进行测试的高电压条件测试日期(TI 测试数据)
此致、
穆苏-西