This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576Q 测试数据

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769499/lm5576-lm5576q-tested-data

器件型号:LM5576

您好!

我们针对 TI 降压 LM5576Q IC 进行了测试。下面给出了运行和故障条件。 它的最小电压应保持在70V、但在60V 时电源电压出现故障。

电源电压:  60V

输出电压 :12V

输出电流:225mA。

工作温度:25⁰C

 观察结果:

  • 在故障期间、观察到稳压器 IC 的引脚3、4、5、6周围出现瞬时火花
  • 故障后输出被切断、输入消耗~0A 电流
  • 降压稳压器故障:观察到降压稳压器的输出引脚与相应 GND 之间的电阻为~300欧姆

 降压稳压器故障的影响:

  • MOSFET 栅极驱动器 IC 已连接
  • 5V LDO 失败。

 请提供您进行测试的高电压条件测试日期(TI 测试数据)

此致、

穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的设计是否具有原理图和布局?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    请查找随附的原理图和布局详细信息。 请验证并分享您的反馈。

    此致、

    穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 C39上启动期间是否有 VIN 波形? 我想检查该引脚在启动期间是否没有尖峰或过冲。
    查看布局后、您是否知道输入电容器 GND (C39)的连接从何处返回到 IC PGND? 是否有过孔?

    此外、当部件发生故障时、二极管是否也会发生故障? 此应用中使用的二极管的器件型号是多少? 它能否处理至少3A 的电流?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您发送电子邮件、下面提供的评论供您参考。

     输入侧我们有 TVS 二极管、不会出现过压。 到目前为止,我们没有波形。

     C39 GND 和 PGND 焊盘通过过孔连接、我们还为其提供了 GND 层。

    使用的二极管(D41) 1N4007额定电流为1A、但脉冲电流为30A 8.3ms。 二极管未发生故障、

    D8 30V 5A (FSV530AF)

    D7 100V 4A (NRVTSA4100ET3G)

    此致、

    穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 D8看起来是较低的电压(30V)、如果您的输入电压为60V、则很可能会损坏该二极管、
    我建议使用100V 二极管作为 D7、看看它是否有用

    谢谢
    -Arief