This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCV010505D:输出功率低于预期

Guru**** 1815770 points
Other Parts Discussed in Thread: DCV010505D, DCV010505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774523/dcv010505d-output-power-is-lower-than-expected

器件型号:DCV010505D
主题中讨论的其他器件: DCV010505

您好!

我创建了 一个使用 DCV010505D 从+5V USB 电源获得隔离式-/+5V 输出的电路。 当我焊接所有器件并进行测试时、我发现输出在空载时约为-/+2V。 此时我没有2.2uF 电容器、因此我为  输入引脚并联了两个1uF 陶瓷电容器。 我不知道问题是电容器问题还是其他问题。 我将购买2.2uF 电容器并重试。 但我看到有人 在这个主题中有类似的问题 、我想知道他们是否 解决了问题。 期待您的回复、提前表示感谢。

谢谢

Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rui:

    您能否提供原理图和 PCB 布局以供查看?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个并联1uF 电容器应在输入端提供2uF 电容。 我认为这不会导致任何问题。 假设您在数据表的第9.2节中有典型应用原理图、则负载调节应如图7所示。

    在空载时、这个+/- 2V 电压是否发生在其他电路板上、或者这是一次性的情况?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rui:

    我可以获取有关此内容的更新吗? 您是否已尝试将此设备换出新设备?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的快速回复。 我得到了2.2uF 的电容器。 我认为我发现了这个问题。 在之前的测试中、我没有为输出引脚焊接1uF 电容器。 现在我对其进行了焊接、在某些负载下、输出可达到+/-5.5V (不确定负载的大小)。 我使用 UCC284DP-5将输出电压调节至-5V、但在调节后获得-5.5V。 我仍在调查芯片的正常行为还是我的电路有问题。

    谢谢

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rui:
    您似乎能够解决 DCV010505器件的问题。 隔离式直流/直流电源模块的输出在75%负载时最高可达+/- 5.75输出电压。 要对 UCC284DP-5进行故障排除、请为 LDO 创建单独的线程、相应的应用工程师将及时回答您的问题。

    谢谢,
    Jimmy