This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138 PMBus 上拉电阻器问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776510/ucd3138-questions-of-ucd3138-pmbus-pull-up-resistor

器件型号:UCD3138

尊敬的 TI 专家:

我 之前发布了问题" UCD3138 PMBus 上拉电阻器的问题"、请查看如下所示的网络链接、但终端客户不接受将电阻器从10k 更改为1k、 因此,我想知道 TI 是否有其他解决方案来解决 FW 下载失败问题,或者向我们提供一些说明/规范来说服客户 ,谢谢。

网址: e2e.ti.com/.../766063

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个客户的最终客户拒绝了不到10K、因此他们转而采用电流源。 我想您也可以考虑一个有源上拉电路、但我看不到有什么好的技术原因可以选择其中的任何一个、而不是仅仅输入较低的电阻值。 在大多数情况下、这些线路无论如何都是高电平、因此电流消耗实际上无关紧要。