This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:使用套件和 bqstudio 时出现问题

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776914/bq34z100evm-problem-using-the-kit-and-the-bqstudio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

嘿、我有带 EV-2300的 BQ34Z100EVM 套件、我阅读了 IC 的数据表并了解了其中的大部分内容、我尝试使用 I2C 对其进行编码、并尝试了许多锂离子电池、我得到0伏电压、最大容量为970 mAh、从未改变!然后我尝试了 bqstudio、 结果相同、我的问题是关于 bqstudio、假设代码可能不可靠、插入电池之前是否需要执行任何步骤? 比如校准或初始化等等? 如果您能给我一些详细的解释、步骤或来源、我将不胜感激、因为我不是专家、还是大学生。