This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐具有与 LTM4608相同功能的器件

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/774260/please-recommend-a-part-with-same-function-as-ltm4608

主题中讨论的其他器件:TPSM82480

请推荐具有与 LTM4608相同功能的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    为了更好地跨越器件、我们需要了解您的输入电压、输出电压、输出电流以及您需要的任何功能。

    首先、您可以查看 TPSM82480。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压:9~13V
    输出电压:12V
    输出电流:>3A
    1)简单外围电路;
    2)带有使能控制;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您是否需要降压/升压解决方案(即9V 至12V 和13V 至12V)? LTM4608不会这样做,它只是降压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我现在要关闭这个线程。 您可以通过响应来重新打开它。