This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350关断模式

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776895/bq78350-r1-bq78350-shutdown-mode

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我们在客户电池中使用 bq78350电量监测计 、该电池有时会长时间(几个月)存储。 为了最大限度地延长存储期、我们希望了解 bq78350的低功耗关断模式功能是否是在电池位于客户存储设备中时使用的可行选择。

据我所知、可通过三种可能的方式进入关断模式:低电压、延时时间或 ManufacturerAccess 命令。 技术参考指出、当退出关断模式时、监测计将经历完全复位。 在所有三种进入条件下都是如此吗? 如果是、重置是否会取消我们在发货 给客户之前执行的学习周期? 为了使电量监测计正确跟踪容量、是否必须重复学习周期、或者仅执行完全充电是否足够?

谢谢、

Maciek Lewandowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maciek、您好!

    关断(所有3种方法)确实会重置库仑计数器、因此监测计将退出关断状态、并使用电压根据 ChemID 估算充电状态。 电量监测计仍将记住从学习周期中学到的全部电量、但需要经过另一个周期对所学电量进行任何新的更新、以获得最高的精度。

    如果数据闪存中的 CSYNC 位置位、则在达到满电时、剩余电量将与满电容量同步。 合格的放电将重新更新记忆的充电容量。

    许多用户使用“关断”来最大程度地减少存储中的放电,但有些用户将执行学习周期并避免“关断”以在零时实现最佳精度。

    我希望这对您有所帮助、
    Matt