This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18533Q5A:有关输出曲线的信息和阈值电压详细信息

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775055/csd18533q5a-information-regarding-output-curve-and-threshold-voltage-details

器件型号:CSD18533Q5A

VDS vs ID 图不包括曲线的饱和区域、因此 MOSFET 的特性不清楚。 如果可能、请提供 VDS vs ID 曲线的扩展图。

此外、VGS 阈值指定为小于2.3V、而 VGS vs ID 传输曲线图示为大约2.7V。 那么、您能否提供正确的 Vgs 阈值范围?

数据表链接:www.ti.com/.../csd18533q5a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anshul:
    感谢您提出问题。 我将对此进行检查。 您能否详细介绍一下您最感兴趣的应用和饱和曲线部分(VGS、VDS、ID)? 您是否计划在饱和区操作器件? 阈值电压 VGS (TH)在数据表中的 ID = 250uA 时指定、如下:1.5V (最小值)、1.9V (典型值)和2.3V (最大值)。 遗憾的是、传输曲线不会下降到该低电流。 您可以分享的任何其他信息都将有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anshul:
    我查看了一些早期的阈值数据、对于该特定的器件批次、平均值约为2.1V。 当然、会有很多批次之间的差异、这就是我们在数据表中发布最小/最大限制以及典型限制的原因。 提醒一下、数据表中的阈值规定为250uA ID 和25摄氏度。 如果可以、请告诉我有关您的应用的更多信息。