This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546在 DCP 自动模式下连接了 QC 器件

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2456, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775113/tps2546-tps2546-connected-with-qc-device-in-dcp-auto-mode

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2456

大家好、

 我的客户对在 DCP 自动模式下连接 QC 3器件的 TPS2546有疑问。 TPS2546无法保持5V 电压、然后继续重试连接。 但在 CDP 模式下、情况良好。 TPS2456是否与 QC 器件不兼容? 或者、是否有任何 TI USB 开关可以在 DCP 模式下与 QC 手机正常工作?

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您在 E2E 上发表您的问题。 您能否详细说明什么是 QC 3器件? 代表什么、具体代表什么等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我的客户测试了 HTC 10 / Xiaomi Mi8、并在 TPS2546 EVM 的 DCP 自动模式下出现充电问题。 供参考。 谢谢。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您是否能够捕获几个不同的测试? 在器件处于 CDP 模式时捕获通过测试条件、在器件处于 DCP 模式时捕获失败测试条件。

    对于这两种测试、都连接了以下测试点
    - VBUS
    - D+
    - D -
    - I_VBUS (流出 VBUS 的电流)

    您是否还能在原理图中向我发送 TPS2546的屏幕截图?