This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:数据表问题

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775104/tps63021-datasheet-questions

器件型号:TPS63021

您是否具有此器件的纹波特性? 其他 TI 转换器通常会发布该图、但不会发布该图。

是否必须拉高低功耗使能(PS)引脚才能正常运行?

VINA 是内部供电吗? 混乱之处是数据表将其称为输入引脚。

当 EN 引脚被拉至低电平时、输出特性是什么? 描述中有一些模糊之处。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您指出这一点、应在数据表的下一修订版中对此进行更正。 要回答您的问题:
    -输出电压纹波取决于工作模式(降压、升压、降压/升压)、省电模式和外部组件。 如果您能告诉我们您的具体情况、我们就可以进行测量。
    - PS/SYNC 引脚应连接至高电平(VIN、VINA 或任何高于 数据表中指定的 VIH 的外部电压(1.2V))或低电平电压(GND 或任何低于  数据表中指定的 VIL 的外部电压(0.4V))。 它不应保持打开状态。
    -在 Ω VIN 和 VINA 引脚之间有一个100k Ω 的电阻器、因此 VINA 由内部供电。
    -当 EN 被拉至低电平时、输出进入高阻抗状态并且负载与输入断开。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    如果您能为以下各项提供纹波特性、我们将不胜感激:

    该器件将在降压/升压工作模式下使用。  电源来自电池(3.7V 满电、无负载)。 电源的输入电压将取决于电池的放电状态。 输出为3.3V。 最小负载~ 0.1-0.3A。最大负载~ 0.9-1A

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    Vi = 3.7V 且 Vo = 3.3V 时的典型输出纹波为:
    Iout=0.1A 时为13mV
    Iout=0.3A 时为29mV
    Iout=1.0A 时为31mV

    此致、
    Julian