This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq7694003 IC 在工作数周后有时会停止响应。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/775210/bq76940-bq7694003-ic-just-stops-responding-sometimes-after-working-absolutely-fine-for-weeks

器件型号:BQ76940

大家好、 我有两个问题、  

1) 1) bq7694003 IC 在工作数周后有时会停止响应。 更换 IC 使一切都能正常工作。 IC 在正常温度下工作... 我制造了5号 更换 IC 后、2块电路板出现问题已解决、另外3块电路板的问题也在2周后再次出现...  

2) 2) 我们使用100欧姆和0.1 μ F 电容器进行电流感应滤波。 电流感应中存在很多噪声。 但是、如果我们移除所有滤波器组件并将100欧姆替换为0欧姆、我们将获得完美的电流感应。

请分享电子邮件 ID、如果您需要查看电路图、则会向您发送邮件... 我的产品工作正常、但唯一的问题是 IC 在一周后停止工作...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akanksha:

    我向您发送一份包含我的电子邮件地址的 E2E 朋友申请。 您可以将原理图发送给我进行审阅。 此问题非常不寻常、因此我们需要查看是否有任何问题可能会对器件造成损坏。

    关于电流感应滤波、我们不建议使用小于100欧姆的电阻、因为这是数据表允许的最小值。 使用更少可能会导致超出绝对最大限制。 请参阅上一个主题 :e2e.ti.com/.../1645390

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已经给您发送了 ckt 图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Akanksha、我将通过私人消息发送有关您的原理图的反馈。 我将继续并关闭该线程。

    此致、
    Matt