请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 大家好、 我有两个问题、
1) 1) bq7694003 IC 在工作数周后有时会停止响应。 更换 IC 使一切都能正常工作。 IC 在正常温度下工作... 我制造了5号 更换 IC 后、2块电路板出现问题已解决、另外3块电路板的问题也在2周后再次出现...
2) 2) 我们使用100欧姆和0.1 μ F 电容器进行电流感应滤波。 电流感应中存在很多噪声。 但是、如果我们移除所有滤波器组件并将100欧姆替换为0欧姆、我们将获得完美的电流感应。
请分享电子邮件 ID、如果您需要查看电路图、则会向您发送邮件... 我的产品工作正常、但唯一的问题是 IC 在一周后停止工作...