请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 你(们)好,先生
请 帮助 检查 上述 问题,tks!
(1) 11针脚:COMP 针脚电压和负载电流之间的关系? 当 COMP 电压稳定时,正相关性还是负相关性 ?
(2) CSP 电压的最大值是多少? CSP 电压达到特定电压值后、是否会触发 IC 的过流保护功能?
(3)在数据表中、当使用交错升压电路时、子通道 FB 引脚连接到 VCC、以连接到 IC 的 VCC 引脚或高电平。 如果连接了高电平、电压要求是什么?